结果:找到"Ti开发板 MSPM0G3507 无刷电机 FOC SVPWM",相关内容1000条
- 立创TI开发板MSPM0G3507SPTR第一贴:开箱和点灯
- 这阵子有点忙,把ti开发板的活动差点搞忘了,所以先发一贴做准备,近期还会再发一贴,测试MSPM0的I2C功能,测试读取传感器数据,并通过串口发送。首先允许我小吐槽一下,这个立创开发板,怎么立创官方提供的资料里居然没有原理图?好吧,LED对应的引脚只好靠猜。其次丝印中说有光传感器电路,可我瞪大眼睛瞅半天没看到光传感器再哪里。开箱照如图,立创现在都喜欢搞彩色丝印开发板了,颜值还是在线的ti提供的SDK基本都要借助sysconfig后才能正常运行,需要我们下载,sysconfig类似STM32用的STM32CUBEMX,都是一款方便的初始化软件,但是不同的是sysconfig几乎没有独立运行并生成...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MSPM0G3507SPTR 立创TI开发板 发帖人:超可爱白白酱 发帖时间:2024-01-29 02:56:00
- TIM0开发板测评报告-开箱&点灯
- 很幸运抽中了立创商城的TIM0开发板,先进行一波开箱这次开发板也是采用了嘉立创自己独有的彩色丝印工艺,相比于我们平常买到的开发板只有单色丝印,彩色丝印对引脚标注更加明显,电源用红色表示正,黑色表示负,表示更加明显,管脚功能也用不同的颜色进行了区分------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------接下来就是所有开...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板 发帖人:会飞的摄影师吖 发帖时间:2024-01-27 23:09:00
- TiM0开发板测评报告+无刷电机FOC控制SVPWM波输出测试
- TiM0开发板测评报告+无刷电机FOC控制SVPWM波输出测试最近有Ti原厂来公司推MSPM0系列芯片,主要用于直流无刷电机驱动,目前样板在打样中,Ti原厂帮忙申请的LP-MSPM0G3507开发板还在新加坡发货中,目前还没收到。正好立创有这个TiM0开发板测评活动,第一时间就申请了。申请完之后就没放在心上了,以为不会被选上的,结果1月11日收到短信通知,当天就给发货了,发的顺丰快递,第二天就收到板子了,不得不说立创的效率还是可以的。1.整体使用评价如上图所示,我收到的是一块MSPM0G3507的扩展板,带有Flash,热敏电阻电路,光电传感器电路,作为电机驱动开发,这些扩展其实用不上,不过...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: Ti开发板 MSPM0G3507 无刷电机 FOC SVPWM 发帖人:HoneyFox 发帖时间:2024-01-19 10:39:00
- TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
- 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板测评报告 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
- 直流有刷电机驱动IC国产替代CFM4137
- CFM4137为照相机、消费品、玩具和其他低压或电池驱动的运动控制应用程序提供了一个集成的电机驱动器解决方案。该设备可以驱动低压直流电机或其他设备,如电磁阀。CFM4137可提供高达1.8A的输出电流。电机电源电压为0V~11V,设备电源电压为1.9V~6V。CFM4137是一个h型桥接驱动器,它可以通过PWM接口(IN1或IN2)来控制输出来驱动直流电机。包括一个低功耗睡眠模式,可以使用nSLEEP大头针启用。该装置通过将必要的驱动FET和FET控制电路集成到单个装置中,大大减少了电机驱动系统的组件计数。此外,CFM4137增加了传统离散实现之外的保护功能:欠压锁定、过电流保护和热关闭。应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电机 驱动 无刷 有刷 IC 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-10 16:31:00
- M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
- 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 开发板,开发工具,单片机 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
- 电机专用MCU芯片LCM32F037系列内容介绍
- LCP037B*32系列是32位内核的面向电机控制等应用领域的高性能处理器,同时集成了三相半桥栅极驱动模块,可直接驱动6个N型MOSFET。产品特性:·96MHz32位M0内核·支持三种低功耗模式:睡眠模式、停机模式、超低功耗停机模式·三相半桥栅极驱动模块·工业级工作温度·32KBytes嵌入式Flash(位宽32bit),支持预取功能和读/写保护·4KBytesSRAM(位宽32bit),分为两个独立分区,每个分区2Kbytes·两路UART,两路SPI,一路I2C·1个16位高级控制定时器TIM1·5个16位通用定时器,TIM3/14/15/16/17·1个16位基本定时器TIM6·1个...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 三相无刷电机、直流无刷电机 发帖人:赵S528 发帖时间:2022-06-22 10:24:00
- WQX开发板STC15单片机多任务开发板
- WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 单片机开发板 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
- 小型直流无刷电机的控制系统(三)
- 数字地和模拟地的隔离电路数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数字地、模拟地公地的问题。在PCB板内部,数字地和模拟地实际上是分开的,它们之间互不连接。电路如图1所示图1数字地和模拟地隔离电路图中电容能滤去电压中的谐波分量。电路中起隔离作用的是线圈L2和L3。数字地和模拟地在这里分开之后,在其它地方的是不会再相见了。换相控制电路换相控制电路主要由6个功率效应管、一些外围电阻和三极管组成。是控制系统硬件部分的主要组成部分,现分几个部分分别介绍。(1)PWM信号放大电路主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无刷电机 控制系统 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-16 16:43:00
- 谁对IPM比较熟悉啊?现在要做一个直流无刷电机的驱动,电机功率500W,转速3000转,该如何选择...
- 谁对IPM比较熟悉啊?现在要做一个直流无刷电机的驱动,电机功率500W,转速3000转,该如何选择IPM?有什么推荐的吗?
- 所属专栏: 技术交流 标签: IPM 直流无刷电机 发帖人:kingpoo 发帖时间:2017-12-31 15:14:00
返回